This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070功率因数改进

Guru**** 2491775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698860/ucc28070-power-factor-improvement-on-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好 TI

我遇到了 PFC 开关行为的情况、请看上图。 条件为230VAC 输入/额定满载的30~40%。  

我测量的是 CSA CSB 引脚、但在没有最短探头路径的情况下存在一些耦合噪声。 但仍然可以看到波形的谷底、PFC 开关没有看到  

在波形的谷值进行开关。 我重新计算了偏移偏置电路的 Voffset。 将 Voffset 从0.2V 降低到0.03V、并对所有相关组件的值进行微调。 但 PFC 开关在正弦波谷停止时仍然没有任何变化。

您能指导我如何找到这种现象的核心吗? 或如何修复它。  

此致

KevinLiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    您能否获取显示详细开关波形的示波器图?
    此外、如果您可以提供该波形的原理图和测试条件、也会有所帮助。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    由于自您上次发布以来已有3周时间、我将此帖子标记为已关闭。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新的帖子
    此致
    John