This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A 和 TPS54229的电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS54229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703292/capacitor-of-tps563210a-and-tps54229

主题中讨论的其他器件:TPS563210ATPS54229

我们有关于 TPS563210A 和 TPS54229的问题。

我们希望使用 Murata 0603封装的电容器。

请告诉我们为 TPS563210A 和 TPS54229推荐的 Murata 0603封装电容器。

你那有什么信息吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    您是否将0603封装电容器用于输出电容器? 对于0603电容器、对于高电容器值、应该没有太多的选择。 我建议您使用1206或1210尺寸。 您将获得更高的电容值和更好的直流偏置性能。 如果必须选择0603,则额定输出电压>1.5*的电容和10-22uF 的电容应良好。 总输出电容应为22-44uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们的客户使用大小为1608的电容器。
    但电容器制造商(Murata)要求客户使用0603 sise。
    这可能是电源问题。

    我们找到了该电容器。
    我们可以使用该电容器吗?
    请告诉我们您的意见。

    psearch.en.murata.com/.../GRM0332C1H220JA01#.html


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您提供的链接是22pF 电容器、我认为它不应该是用于输出电容器的正确 P/N。 请仔细检查。
    考虑到您的问题、很容易检查、有"推荐组件值"表(563210的表4、54229的表1)用于输出 LC 滤波器设计、您可以按照建议值选择 L 或 C、 可以使用0603电容、但您需要检查"直流偏置"曲线以检查实际电容值@Vout 电压、通常在相同规格下、尺寸更大、直流偏置性能更佳、无论如何、请确保建议表中涵盖的总实际值。