This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 TPA3121D2供电

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3121D2, LM317, TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679503/powering-tpa3121d2

主题中讨论的其他器件:TPA3121D2LM317TPS5410

您好!

是否有人建议 为 TPA3121D2使用合适的低噪声开关稳压器/LDO。  

 从28V 开始 VCC > 24V。

功耗约为1W。

谢谢、

迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维

    您能告诉我您需要的输出电压和电流吗? 您是否对后跟 LDO 的开关转换器感兴趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维

    TPA3121D2可在10V 至26V 的输入电压范围内工作。可从放大器获取。 我需要详细了解您的申请、以便进一步评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们在设计中使用了28V 电源。 需要从28V 为音频放大器供电。
    用于嘈杂环境中的安全关键型应用的应用程序>音频录制。

    谢谢、
    迪维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维

    您希望向下转换为什么? 如果您的最小输入电压为24V、您可能希望降压转换为22V。您的1W 规格音频功率输出或电源中耗散的功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 我们需要将28V 向下转换为24V (音频功率放大器 IC 的标称电源)。
    音频规格为4W。 电源中耗散的功率约为1W。

    此致、
    迪维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维

    对于4W 音频电源、您将需要在24V 电压下约200mA 的电流。我们的 Webench 工具返回了161种可能的解决方案。
    www.ti.com/.../overview.html

    您可以执行一些类似 LM317线性稳压器的简单操作、该稳压器的功耗约为0.8W:
    www.ti.com/.../lm317
    或者对于开关稳压器、您可以查看 LM14006Y 或 TPS5410:
    www.ti.com/.../LMR14006
    www.ti.com/.../TPS5410

    请告诉我您是否对其中之一感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我正在考虑 LM14006Y。 在26-32V 输入和28V @ 250mA 输出下、我可以实现多大的效率?
    这用于计算最坏情况下的功率耗散。

    谢谢、
    迪维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维
    TPA3121D2可在10V 至26V 的输入电压下工作、因此对于 LMR14006Y、28V 不是合适的输出电压。 我建议 Vin = 26V 至32V、Vout = 24V。在这种情况下、根据 Webench、标称效率约为97%、