This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 极低静态电流3.3V 开关稳压器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS62745, TPS62135, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703330/very-low-quiescent-current-3-3v-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS62125TPS62745TPS62135TPS62136

您好!

请建议使用 IQ 最低的开关稳压器、我的要求最大为3.3V @ 100mA

锂离子电池的输入电压为14.4伏、系统在大部分时间都处于睡眠状态、电流消耗约为5uA、每6小时运行一次。

我的目标 是最大程度地延长电池寿命。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshuman:

    我认为您有一个4芯电池组、因此您需要支持大约17V 的最大输入电压。 TPS62125是该输入电压的 IQ 最低的器件。

    如果您有2节电池组、则可以使用 TPS62745。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    TPS62125是一款很好的器件、但我更喜欢具有内部反馈且无需外部电阻网络的器件。


    谢谢

    Anshuman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshuman:

    这是一个您想到的非常具体的器件。 您为什么需要内部 FB 电阻器?

    如果您将电池组重新配置为2S2P、则 TPS62745更适合使用内部 FB 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我使用4节串联电池组、因为传感器上至少需要12V 的电压才能正常工作。

    在我的应用中、我要制作2个电源、第一个是 GSM 模块的瞬时电源(每天开启5分钟)、它提供4V 至3A 的电压、第二个是必须为 MCU 提供3.3V 电压、并且将始终保持开启状态。

    我希望使用内部反馈、因为它可以降低电压精度和温度性能的所有可能性。

    但是、如果内部反馈不可用、那么我也可以使用外部电阻分压器。

    谢谢

    Anshuman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 对于3A GSM、我们有 TPS62135和 TPS62136。