This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:绝对最大电流(峰值)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676063/tps2595-abs-max-current-peak

器件型号:TPS2595

您好!

在绝对最大额定值表下、没有提到 TPS2595可以 承受的最大峰值电流。  4A 的持续电流很好、但我们 想知道器件可承受的最大峰值电流是多少。

谢谢。

此致、

GIM 歌曲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gim Song,

    该器件能够支持5A (TJ =–40至105C)的持续电流和5.4A 的峰值电流
    您能否分享您的系统要求。 什么是应用和用例?

    此致、
    Rakesh