This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:使用 BQStudio 生成 FlashStream 文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673334/bq78z100-generate-flashstream-file-with-bqstudio

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想使用*。df.fs 文件对 BQ78Z100的数据闪存/数据存储器进行编程。

要生成此文件、我下载了以下两个版本的 bqStudio:

现在、我已经使用每个版本生成了一个*。df.fs 文件。

我对它们进行了比较、它们彼此不同。

我尝试按照 slua541A 中的说明对它们进行编程、但只有 bqStudio 测试版本 V1.3.80中的*。df.fs 能够正常工作。

是否可以将此文件用于生产?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    您可以在此处上传与监测计关联的文件和 gg 文件吗? 无论 bqStudio 版本如何、我们都希望文件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    感谢您的回答。
    不允许发布文件。 是否可以将文件直接发送给您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请给我一天时间。 我将了解如何为您提供安全保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为我提供您的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才已将文件发送给您。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    您对我有什么新发现吗?

    谢谢。