This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关于问题 TPS51200 EN 信号的序列 IC LM3881的输出。

Guru**** 2491425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, LM3881, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702347/tps51200-about-question-the-output-of-the-sequence-ic-lm3881-for-the-en-signal-of-tps51200-doing

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: LM3881LM3481

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS51200和 LM3881。

我的客户现在考虑将序列 IC LM3881的输出用于 TPS51200的 EN 信号。


TPS51200 EN 端子的 VENIL 最大值为0.3V、
LM3881的 VOL 最大值为0.4V

在某些情况下、您可能无法将其降至低电平。

问题1.
是否有一种通过上述组合将 TPS51200 EN 可靠地降低至低电平的技术?


问题2.
当 TPS51200的 EN 达到0.4V 时会发生什么情况?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    EN 引脚电流非常小。 您能否使用电阻分压器使电压低于0.3V?
    当 EN 电压为0.4V 时、不能对关断进行加电处理。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱陈:

    非常感谢您的回复。
    我确认我的客户您的想法。


    我可以提出问题吗?

    顺便说一下、分压器电阻值是多少?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bod、

    我刚刚检查了 LM3881数据表。 FLAGx 引脚是一个开漏引脚。  在 1.2mA 条件下测试 VOL 规格。 这意味着内部 下拉电阻为0.4V/1.2mA=0.333千欧。

    假设上拉电压为5V, 上拉电阻为10kohm, 当引脚被内部拉低时,FLAG 引脚电压为5V*0.333/(10+0.333)=0.161V。

    此外、TPS51200测试数据显示 EN 引脚的实际低阈值约为0.9V、因此我认为可以将 LM3881标志引脚直接连接到 TPS51200 EN 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱陈:

    非常感谢您的回复。
    我可以提出一个添加问题吗?


    我的客户正在尝试直接连接、
    TPS51200恰好不能降至低电平。


    问题1.
    您的回答『此外、TPS51200测试数据显示 EN 引脚的实际低阈值约为0.9V』。

    数据表中的何处有描述?


    问题2.
    您的回答『可以将 LM3881标志引脚直接连接到 TPS51200 EN 引脚。』

    这是否是直接连接问题?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您是否意味着 TPS51200 EN 引脚不能被 LM3881标志引脚拉低?

    LM3881标志引脚上的上拉电压和电阻是多少? 您能 展示一下电路吗?

    EN 引脚阈值上的测试数据是内部数据。 数据表中未提供该值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱陈:

    非常感谢您的回复。


    我听到了
    我的客户正在尝试直接连接、但碰巧 TPS51200无法通过 LM3481标志引脚降至低电平。


    我再次确认我的客户信息。
    我将对其进行反馈。


    非常感谢您提供 EN 引脚阈值内部数据。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。