This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:TPS3422

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS3831, SN74LVC1G74, CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674658/tps3422-tps3422

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件: TPS3831SN74LVC1G74CSD17318Q2

你好

请告诉我 TPS3422的正确方案。
我需要一个电子按钮来关闭蓄电池负极12V 3A。 使用战术开关打开和关闭时、只需单击一下即可打开、再次关闭短击即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否已阅读 TPS3422的数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    TPS3422要求用户按下按钮7.5秒、然后输出会持续400ms、然后自动返回至非活动状态。 如果您需要一个使输出保持当前状态直到再次按下按钮的电路、则需要使用不同的方法。 我们创建了一个电路、该电路使用具有手动复位功能的纳米级功率监控器 TPS3831与锁存器件相结合、来复制此功能。

    请提供有关上述解决方案的反馈。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    通过此按钮、我需要通过 n 沟道 MOSFET 控制负载。  是否可以在不使用 TPS3831的情况下将 SN74LVC1G74的输出直接连接到 CSD17318Q2?