This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:输出电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697641/tps61165-output-capacitor

器件型号:TPS61165

您好!

我的客户在其中一个显示模块中使用 TPS61165、他们使用47uF (16V 、铝)+220uF (16V、 铝)+0.1uF (陶瓷)作为输出电容器、但是他们面临一些输出电容器故障(C4)。

根据 d/s、建议的输出电容器为1-10uF、电容器选择是否有任何关系?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此线程。 有人很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    是否有必要在此使用220uF 的高电容器? 对于大多数情况、47uF 就足够了。  

    当电容器发生故障时、是否观察到高电压或高电流纹波? 这是重复的故障还是单个故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    这不是常见的情况。

    我同意您的看法、47uf 将满足大多数情况、需要通过如此大的输出电容器检查此电路的稳定性。 根据数据表、如果输出电容低于1uf 至10uf、则会导致稳定性 问题。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:
    大电容器会导致系统响应速度太慢。

    如果您没有其他问题、我将关闭此问题。