This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:多模拟接地

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675832/lmz31704-multiple-analog-ground

器件型号:LMZ31704

您好!

我想串联多个 LMZ31704 (1V、1.8V 和3.3V)。

首先、1V 降压通电、然后 降压1.8V、再降压3.3V。 这得益于 PowerGood 输出信号和使能输入引脚。

此外、同步输出时钟连接到下一个 LMZ IC 的时钟输入。

所有这些信号都以模拟接地为基准。

数据表建议隔离模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)。

您能否为我提供 有关如何在3个 LMZ IC 之间连接模拟接地的建议?

将所有3 AGND 连接在一起(解决方案1)

或隔离3 AGND (解决方案2)。

此外、+5VL 和+1.8V 以 GND 为基准。 您认为我应该滤除以 AGND 为基准的 INH 输入信号吗? 或者、我应该创建一个将 AGND 和 PGND 引脚连接在一起的通用接地层吗?

谢谢

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    这两个选项都将起作用。 由于 AGND 区域的布局、我更喜欢选项2。 保持每个器件的较小 AGND 区域为本地可帮助保持 AGND 不受"噪声"信号的影响。

    不应需要滤除 INH 信号。

    AGND 连接到器件内部的 PGND、因此 不建议将它们连接到 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。