This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:几个问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676099/ucc28070-several-questions

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: LM5032

大家好

如果我们问 UCC28070、您会介意吗?


UCC28070 是否允许输入直流输入?
数据表 P4的说明如下所示;
VINAC:缩放的 AC 线路输入电压~


相关的 ,如果可以使用 直流输入,  是否对直流输入有任何注意事项?   


关于 Qvff 架构、 零交叉(VINAX<0.7V)是否需要正常运行 UCC28070?
它是否需要每个周期?


作为这些问题的背景、我们的客户希望使用 UCC28070作为具有直流输入的交错升压转换器。
我们假设最好使用 LM5032而不是 UCC28070。
如果 您有一些建议、请告知我们。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    UCC28070的乘法器部分依靠检测过零来精确设置乘法器的 QVFF 电平。
    过零被定义为 VINAC 下降至低于0.7V 至少50us。
    因此、对于直流输入、乘法器将卡在数据表的表1中所示的一个电平中。
    UCC28070将正常工作、但它不会在整个输入电压范围内精确控制电源。
    如果输入直流电压下降、则控制器可能无法提供满负载功率、如果输入上升、控制器可能提供比系统支持更多的功率。
    无需在每个线路周期中检测过零、但它检测过零的速度越快、它对线路电压变化的响应速度越快。
    对于直流输入、最好考虑使用 LM5032器件。
    我希望这能回答你的所有问题。
    此致
    John