This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:我能否断开电池与 GND 的连接、并使 VSS 和 PACK-共用 GND?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683745/bq76920-can-i-disconnect-the-battery--to-gnd-and-make-the-vss-and-pack--common-gnd

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76930

通常情况下、在 BAT1_4-中、应将其连接到 GND。 但是、在我的示例中、芯片 GND 和 PACK1-将连接到同一 GND。 CC 计数器是否受此变化的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    这取决于电池系统的状况。
    SRP 和 SRN 引脚在感测电阻器电池侧的正极接地方向具有较高的范围、因此可实现更大的放电动态范围。
    VC0检测不到低于 VSS。 如果 VC0低于 VSS、底部电池上的电压读数可能会被削波。
    选择一个可避免损坏 IC 并适合您系统的接地位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、VC0不会低于 VSS。 在这种情况下、VC0连接20mohms 的感测电阻、然后连接到接地端、这意味着 VC0必须高于接地端。 但现在、我担心 VC0中的平衡电路。 我知道、通过测量每个电池的电压、bq76930使用 RC 来燃烧电池中的能量。 如果 VC0略高于接地、它是否会影响在电池中测量的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    如果 VSS 连接位于电池组侧、则 VC0将低于 VSS (电池组电流 x 检测电阻)、该电压差可能会在电池测量中丢失。
    在平衡期间、如果在充电期间完成、则 VC0将通过充电电流 x 检测电阻器高于 VSS。 由于 VC1和 VC0引脚将感测略高于 VSS 的底部电池电压、因此该器件应测量并保持正常平衡。