This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:在高地(约3000米)运行

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704088/tps65251-operation-at-highlands-about-3000-meters

器件型号:TPS65251
主题中讨论的其他器件: AM3354

大家好

TPS65251、AM3354等被用作我们客户的环境测量设备。 这种设备有可能用于大约3000米级的山区。 TI 器件是否可用于高原地区?

 是否存在散热减少和电源 IC 绝缘距离缩短的问题?

我认为这个问题不仅需要器件、还需要板级验证、请告诉我这些器件是否有任何问题。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、对于65251、工作 Tj 温度为-40~125、这对于3000m 应用应该是可以的。
    关于 AM3354、请在处理器论坛中提交另一个标题为"AM3354"的主题、支持此器件的人员将为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     非常感谢您的帮助。

    此致、

    Hiroshi