This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LED 调光混淆

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675376/lp55231-led-dimming-confusion

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件:LP5569

您好!

 我尝试按以下顺序直接设置 PWM 值(i2c):

   -write 16h - 0xFF (D1链接到红色 LED)

   -延迟 x 秒

   写入16h - 0x00  

   -写入 17h - 0xFF (D2链接到绿色 LED)

但红色(D1)逐渐消失、我希望它立即关闭、然后绿色亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、

    由于  数据在下一个 PWM 周期中有效、我是否可以抽出时间关闭红色 LED 并打开绿色 LED?

    您也可以更改为 LP5569、因为 它具有更高的(20k)调光频率。

    谢谢!

    夏季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

     我将红色 PWM 设置为0xFF、然后在20秒后、我发送一条 i2c 命令将红色 PWM 设置为0x00、将绿色 PWM 设置为0xFF。  

    绿色 LED 会立即亮起、但红色 LED 会在大约10秒后缓慢熄灭。  

    所有 LED 都会发生这种情况、所有 LED 都需要花费大约10秒的时间才能完全关闭。

    I2C 序列为:

    芯片使能、

    内部时钟设置(写入0x43至36h)

    电荷泵增益选择(将0x5B 写入36h)

    启用全部4个 LED (将0x0F 写入03h)

    设置 PWM 定位器....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法哈德、
    我在 EVM 中尝试过、无法在 EVM 中重复您的电路板行为、您是否会引用我的示例代码和当前波形并在您的电路板中尝试?
    谢谢!
    夏季

      e2e.ti.com/.../i2c_5F00_master_5F00_w_5F00_multibyte_2D00_master_5F00_code.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的回复、抱歉给您带来不便。 存在设计问题。 LP55231现在可以正常工作。