This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2481:TPS2481电压输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2481, TPS2480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701955/tps2481-tps2481-voltage-output

器件型号:TPS2481
主题中讨论的其他器件: TPS2480

我已经将 EN 引脚设置为"高电平"(3.3V)、但输出仍然为0V

请您向我提供建议、 这一问题的原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E!
    您能告诉我输出电容和负载详细信息吗? 请使用设计计算器工具 www.ti.com/.../toolssoftware 检查您的设计

    向我发送输入电压、输出电压、门、计时器、输入电流的测试波形以进行验证。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我有一些问题要问您、需要您提出有关计时器功能的建议
    --------------------------------------------------------------------
    数据表中的说明
    计时器:连接到计时器引脚的集成电容器 CT 提供用于控制的计时功能
    两个版本的故障时间和 TPS2481的重启间隔。 计时器会在任何时候以25mA 的电流充电
    TPS2480/81处于功率限制或电流限制状态、在其他情况下以2.5mA 放电。如果是计时器
    达到4V 时、TPS2481会将 GATE 拉至接地、并在包含 CT 放电低至1V、然后再经过15个充电和放电周期的时序之后尝试重新启动(重新启用 GATE)
    --------------------------------------------------------------------
    我的问题:
    我真的知道这不是一个好问题,但我真的很困惑哈!!
    1.在正常运行(电源负载功率处于功率限制)中、这意味着 CT 将以24mA 的电流充电、然后达到4V 并禁用栅极、对吧?
    如果正确、我认为这是不合理的、因为为什么必须在功率限制时禁用栅极
    如果不正确、该函数如何工作?
    2.如果没有负载电容(Co)会发生什么情况?

    提前感谢您的建议

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1A)是的。 它用于外部 FET 的 SOA 保护。 如果您查看功率 MOSFET 的 SOA 曲线图、在线性区域中、MOSFET 将能够在特定时间间隔内处理一定数量的功率。

    2a>对于所选的功率限制值、输出电压上升时间会随着 CO 的降低而减少

    此致、
    Rakesh