This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:关于对功率限制进行编程

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704154/tps2492-about-programs-the-power-limit

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、

让 我来谈谈 TPS2492功率限制。
可编程 FET 功率限制仅在启动时有效?
或者、始终监控和运行?
请提供有关功率限制监控时序的建议。

此致、
Yusuke /日本地区



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    功率限制功能在启动期间和输出短路故障期间工作。 请参阅数据表中的图14和图15。 该器件设置为25W 功率限制、输入电压为48V、启动电流为0.52A。
    在短路情况下、功率限制引擎启动并将输出电流限制为0.52A。

    我建议考虑使用 LM5069器件而不是 TPS249x。 LM5069具有230mA 的强下拉电流、可在短路故障期间提供快速响应。

    此致、
    Rakesh