This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为数控直流/直流转换器选择 ADC

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674080/selection-of-adc-for-digitally-controlled-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCD3138ADC128S102QML-SP

尊敬的域专家:

我有以下规格

输出电压30V、工作频率为250kHz、我希望带宽为30-50kHz。  

您能否为该应用推荐最佳 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种类型的数字控制器?

    您的数字控制器是否具有内置 ADC?

    UCD3138系列具有3个可用于您的应用的 EADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我使用 FPGA 对航天应用中的隔离式直流/直流转换器进行数字控制

    我见过一个 ADC ADC128S102QML-SP。  

    它的军用级组件是否可用?

    我还想检查军用级应用的适用性

    谢谢、此致

    Saunak Bhalsod