This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:使用 LM5060实现电压钳位和反向保护

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702320/lm5060-implement-voltage-clamping-and-reverse-protection-using-lm5060

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好、TI E2E  

我们使用 LM5060进行汽车 高侧保护。 我们希望实现电压钳位和反向保护。 我们是否可以使用 SNVA683 (LM5069具有浪涌停止和反向电压保护功能)为 LM5060实现电压钳位和反向保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    LM5060可用于反极性保护。 我们尚未验证 LM5060的电压钳位功能、但理论上应该可以实现 LM5069。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    我能否遵循 LM5069 (sanv683)了解与数据表中 LM5060的反极性电路不同的反极性保护电路。
    我在 TI 网站上找到了 LM5060的应用手册、但随附了 LM5069的 sanv683
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我建议使用 LM5069并按照 snva683进行使用、因为 LM5069使用外部电流感应电阻器并提供比 LM5060更精确的保护。
    但请注意、仅商用版可用于 LM5069 (非汽车级)。 这是否适合您的应用?

    此致、
    Rakesh