This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:RDRV 引脚上的电压

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675922/lmg3410-voltage-at-rdrv-pin

器件型号:LMG3410

您好!

我们希望通过数字电位器控制 LMG3410的压摆率。

在数据表中、没有那么清楚、是否有一个电流镜连接到引脚 RDRV?

我可以在该引脚上期望哪个电压?

此致 Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!
    RDRV 引脚上的电压大约为1.25V。 我们尚未使用数字电位器测试操作。 它是否包含梯形电阻阵列或用作电流源? 如果它是具有无源电阻器的阶梯类型、则不应存在任何问题。 如果它像电流源一样工作、闭环频率将变得很重要。
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、Serkan!
    是的、它可能是一个梯形电阻器阵列。

    此致、
    Marcel