This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020-EVM 激光器未点火

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704342/lmg1020-lmg1020-evm-laser-not-firing

器件型号:LMG1020

客户有 LMG1020-EVM。

具有三个输入、一个直流输入、偏置源和一个函数发生器。   但是、在连接激光二极管的情况下、激光不会触发。

 客户想知道偏置源是否是 最可能 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 该板的尺寸非常小、请尝试利用案例中的测试点。  

    1.如果您想使用激光二极管,请移除负载电阻器,更换激光二极管。 请查看用户指南、了解阳极和阴极的位置。

    2.请确保您有来自栅极测试点的正确栅极信号。  

    3.请确保您有足够的直流偏置电压。 激光二极管上的电流增加基于电路寄生效应和直流偏置电压。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、