This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:BQ25895MEVM-664

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673269/bq25895mevm-664-bq25895mevm-664

器件型号:BQ25895MEVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895

你(们)好  

我正在制作充电移动电源设备来为移动设备(或与其连接的设备)充电、并使用 BQ25895 IC 进行电池管理。 我想在输出 USB-A 型端口上检测移动设备(或与其连接的设备)。

因此、它们是检测 连接到输出端口的移动设备(或与其相连的设备)的任意方法。

谢谢你  

SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SR、

    在 OTG 升压模式下、D+/D-线路不工作。 器件连接后、您可以使用充电器的 ADC 来监控 BAT 和 SYS 电压。 如果 V (BAT)>> V (SYS)、则器件将拉电流并因此进行充电。 如果连接了监测计、您可以使用监测计来监测放电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeff F、

    感谢您的快速响应......

    1.如何使用充电器 ADC 来监控 BAT 和 SYS 电压?

    我的问题是、如果我在 SW 和 SYS 引脚上连接了移动设备(或任何设备)、那么它将自动检测连接的移动设备(或任何设备)是否正在充电。

    3.或在哪个引脚上只能检测连接的移动设备(或任何设备)?

    注意:如果您能从哪个引脚向我建议、您的引脚会非常棒  

    (1) PMID

    (2) SW 和 SYS

    我可以连接我的器件以充电

    谢谢  

    SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OTG 升压模式下、您必须将器件连接到 PMID 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff F

    如果我不使用 OTG 升压模式、那么是否可以使用另一个选项为我的器件充电、然后建议使用该选项。
    我希望您已经参考了我之前的问题、等待您的回复。

    谢谢
    SR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SR、

    SYS 输出范围从电池放电时的 MINSYS (缺省值3.5V)到 VBATREG = 4.35V 缺省值。 如果您连接要在 SYS 上充电的器件、则需要使用升压转换器将 SYS 电压升至足够高的水平、以便为器件的充电器正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff F 的快速回答。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff F

    因为我对电池管理基础知识不了解。
    我想知道、我应该在哪里使用这个 IC 的 SYS 引脚连接(内部或者外部)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    在降压/充电模式下、SYS 是降压转换器的输出、 旨在 提供 为处理器和外设供电的"系统"主电源轨。  SYS 和 BAT 之间的 BATFET (Q4)用于 为电池提供充电电流。  如果系统需要的电流大于输入电源 可以提供的电流、BATFET 允许 电池为系统提供补充电流。

    在 OTG/升压模式下、电池是升压转换器(上述相同的降压转换器、但反向运行)的电源、可在 PMID 上提供经稳压的5.XV 电源轨、以便为其他器件供电/充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢