This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236EVM-676:结果不满意

Guru**** 2560880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236EVM-676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682765/tps61236evm-676-unsatisfied-result

器件型号:TPS61236EVM-676

您好!

我正在使用评估模块(* TPS61236EVM-676*)。 根据
数据表和用户指南中的信息、电路应提供5V @3A 电流
输入为3V 时的输出。 但它甚至不能满足1A 的电流
需求。 请为此评估板提供适当的解决方案。

以下是我们在测试后获得的观察读数
请查看并建议正确的功能测试。

由锂离子电池供电的输入电压(Vin)= 3.99V
输出电压(无负载)= 5.01V
输出电压(5 Ω、10W 虚拟负载)= 4.94V
输出电流(Iout)= 870mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家将在2天内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    观察问题时、您能否测量 VIN、SW 和 VOUT 的波形?
    如果您使用的是 e-load、则应在应用 e-load 之前启动 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量电路板上没有提供测试点..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在 R2节点中测量 SW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的... 谢谢:)

    您是否测试过电路板?? 如果是,您可以向我提供一些重要的程序吗?? 可能是我忽略了、这可能会导致输出错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有特殊程序。 只需应用 VIN、添加500mA 电子负载、然后将电子负载增加到3A。 观察 VIN、SW 和 VOUT、以检查在电子负载增加期间是否存在不稳定行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否测量了 VIN、SW 和 VOUT 波形? 发现任何潜在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我关闭了该帖子、因为没有您的反馈。 回复时、它会再次打开