This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:"Precision 可调限位开关"""eFuse "?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675766/tps2595-what-s-the-difference-between-precision-adjustable-limit-switch-and-efuse

器件型号:TPS2595

您好!  

当电流超过限值时、它们都进入恒定电流模式。 主要区别在于输入电压电平、电子保险丝高于 "精密可调限位开关"。 还有其他差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    从过载保护的角度来看、这两个器件的运行方式相似。
    精密可调限位开关更适合 USB 端口、最大电压限制为6.5V、内部固定上升时间
    电子保险丝具有更宽的工作电压、用于驱动负载电容器负载的可调节上升时间和过压保护

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    请告诉我您的系统要求和应用用例、以建议合适的器件。

    此致、
    Rakesh