This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:充电停止时的行为

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675612/bq27520-g4-behavior-when-charging-is-stopped

器件型号:BQ27520-G4

您好!

我的理解是、有两个步骤:
第1步:如果电压大于充电电压–锥形电压、则转至下一步2。
步骤2:如果电流小于锥形电流、则充电完成。

电量监测计中的设置为充电电压= 4.3V、锥形电压= 0.13V、锥形电流= 300mA。  步骤变为:
步骤1. 如果电压> 4.17V、则转至步骤2
步骤2.如果电流< 300mA、则充电完成

您能帮助评论以下情形吗?

  1. 当充电停止时,电流变为零后会出现压降。 如果电压从大于4.17V 降至小于4.17V、逻辑是否仍继续执行下一步?
  2. 如果在达到300mA 之前停止充电、并假设满足步骤1条件、那么当停止时电流变为零时、是否满足步骤2?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我看不出这是怎么发生的、但如果是这样、逻辑将不会继续下一步。
    2.不 通常还附加了一个累积的传递电荷条件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。 我的理解是否正确:为了设置 Fc (Fully Charged)位、必须在充电器停止充电之前满足所有三个条件。 1)电压大于其阈值2)电流小于其阈值3)累积电荷大于其阈值。

    这些条件见 TRM 第42页。 无论如何、是否可以将累积电荷阈值设置为高于0? 累计电荷怎么可能不会大于0?

    谢谢!

    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    就像在这样的情况下、它不是电流逐渐减小、而是立即降至0。 在这种情况下、您将不会累加传递电荷。 在我们的一些电量监测计中,该数字不是"0",而是"25mAh",只是为了确保您实际经历了一些累积的电量,而不是关闭充电器,将电流削减为0,并愚蠢地使电量计认为它已充满电。

    谢谢
    Onyx