This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5006:如果未使用该引脚、我们是否可以使 UVO 引脚悬空?

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701733/lm5006-could-we-floating-the-uvo-pin-if-this-pin-be-unused

器件型号:LM5006

大家好、团队成员

如标题所示、如果未使用 LM5006的 UVO 引脚、我们是否可以将其悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果未使用 UVO 引脚、则可以保持悬空。 但是、确保此引脚不超过最大绝对值10V 至关重要。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katelyn

    如果未使用 UV 引脚、UV 引脚如何?
    我们可以将其悬空吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    您不能将 UV 引脚悬空。 当电压增加到2.5V 以上时、此引脚将启用或禁用器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn