This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:固定关断时间应用?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675145/tps40210-fixed-off-time-application

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: UCC2800

我正在寻找一款具有集成软启动和使能电路的升级版 PWM 到 UCC2800、并且能够找到 TPS40210。 如之前的应用手册所示、当前的 UCC2800用于固定关断时间电路应用。 您是否知道 TPS40210不能在固定关断时间应用中工作的任何原因? 此外、TPS40210内部有两个电阻器可产生比较器等效电压(UCC2800上为2.65V)、如果该组件支持固定关断时间应用、是否可以为这些电阻器获取计算时序的值?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来是可行的、但我没有看到任何参考设计这么做。 您能否说出您希望在此类模式下使用 TPS40210的确切原因?

    我可以要求我们的设计人员研究这两个电阻器的值、不确定我们最近在资源方面是否值得努力、 由于 VDD 应该在外部看到非常低的阻抗、因此两个电阻值本身可能无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我从我们的设计人员那里得到了答案、我将通过电子邮件向您发送信息。 我们可以关闭这里的这个线程。

    谢谢、