This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478隔离型反激式设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673421/lm3478-lm3478-isolated-flyback-design

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:LM3481

您好!

我将 LM-3478 IC 用于隔离型反激式设计。 在此设计 中、我将 FB 引脚连接到 GND、将光耦合器接头引脚连接到补偿引脚。 我有以下疑问。

1.我是否需要为补偿引脚提供固定电压、以便光耦合器获得电源。

如果我们需要为补偿引脚提供固定电压、我能否通过电阻器连接到 SS 引脚。

非常感谢您的意见。

此致、

Sankar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图上进行讨论会更容易。 恐怕我会误解你。 无论如何,当光耦合器控制 COMP 引脚时,反馈信号将馈入 COMP 以调制 PWM。 如果您为 COMP 引脚提供固定电压、则反馈信息将被该固定电压覆盖、并且您没有用于输出调节的闭环操作。 如果您的意思是其他内容、请通过展示您的原理图进行澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Youhao、

    我附上了原理图的图像。 对于 LM3481设计、VCC 引脚通过上拉电阻器连接到补偿引脚(请参阅文档 SNVA761)。

    但在 LM3478 IC 的情况 下、没有内部基准电压或 VCC 引脚可用于偏置光耦合器晶体管。

    等待您的输入。

    此致、

    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 由于 LM3478和 LM3481的 COMP 引脚具有内部高电压和低电压电平钳位、因此由光耦合器直接将其下拉可能会导致冲突并损坏器件。 是的、您应该添加一个外部上拉电阻器。

    不确定您谈到了什么 SS 引脚。 LM3478没有 SS 引脚。 您应该通过一个简单的电阻器以及齐纳和并联电容器创建一个直流电压轨来稳定齐纳电压、然后馈入这个齐纳电压轨来上拉 COMP 引脚、正如您在 LM3481实现中看到的、其中 COMP 被 VCC 拉取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您,Youhao Xi。