This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:最大电流推导

Guru**** 2491615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS28225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703542/tps40170-q1-max-current-derivation

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40170TPS28225-Q1

TPS40170产品页面上发布的20A 最大限制的驱动因素是什么? 希望将此芯片用于25~30A、我认为限制最大输出电流(同步降压转换器的输出电流是显而易见的)的唯一一个因素是 ILIM 引脚、该引脚在很大程度上由低侧 FET 的 Rdson 驱动。 在我看来、如果您选择 Rdson 足够低的低侧 FET、这似乎不会成为问题。 MFR 建议用于20A 以上的负载吗? 有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我将与产品专家讨论您的问题、我们将提供反馈。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您可以更正的是、此器件可控制/提供的最大电流没有硬性限制。 我们将其规格定为20A、因为 IC 能够驱动 FET。 您肯定可以找到 Rdson 更低的 FET、但该 FET 很可能需要更强的驱动器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的回复。 我将考虑在设计时确保300mA 的过载驱动器电流是合适的。 以下问题:

    • 此芯片在5V 运行电源电压但开关电压为2.5V 时是否存在任何问题? 我注意到、在一些同步降压驱动器上、它可以切换的最小功率级电压(通常约为3V -例如 PN:TPS28225-Q1)

    -Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    您是否想在 VIN 上提供2.5V 电压、而在 VDD 上提供5V 电压? 还是5V 输入电压与2.5VOUT?

    较低的驱动电压意味着较低的栅极电压、这意味着 FET 的 Rdson 将更高、这将损害效率(和电流容量)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    本质上、5V 只是为 tps40170 (Vin)供电、但将2.5V 高功率总线斩波至0.85V。 原因是5V 的功耗比我使用的2.5V 总线低得多。

    -Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    哦、我明白了。 这可能不起作用、因为 IC 使用高侧 FET 进行短路感应。 您肯定可以浏览数据表或修改评估板。 如果没有仔细的考虑和额外的电路,我相信这是不会奏效的,但我们非常欢迎您去做并告诉我:)

    Sam