This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:是否有 UCD3138数字电源的程序设计规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675260/ucd3138-is-there-a-program-design-specification-for-ucd3138-digital-power-supply

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCD3028

你好。

我正在学习您的公共 UCD3138全桥硬开关电源的固件代码。

我刚刚开始进行 UCD3138软件设计。

打开固件代码后、我发现有许多源文件、头文件和一些我不理解的文件。

我想问、如何了解固件代码、是否有程序设计规格? 例如、介绍每个文件类型、程序设计流程、主程序结构等。

谢谢你。

如果您能提供帮助、请不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始使用 UCD3138固件的最佳方法可能是在以下位置练习培训实验:

    www.ti.com/.../UCD-TRAINING-LABS

    此外、如果您对某些拓扑或某些 EVM 感兴趣、可以阅读用户指南、其中可能会对固件状态机和结构进行一些引用。

    您正在查看哪一个固件项目?
    您有任何具体问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已经学习过培训、我发现培训不包括 ADC,PMBus,计时器,UART、仅包括 DPP 和 ARM。我不知道 TI 是否会介绍有关 UCD3138的 ADC、PMBus、计时器、UART 等的培训视频。 我很期待这件事。
    我对 UCD3138 29号硬开关全桥转换器 EVM 感兴趣。我已阅读 UCD3028数字电源软件设计的说明。 我不知道是否有类似的基于 UCD3138的数字电源软件设计规格。
    此致、
    祖家安吉朗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《UCD3138技术参考手册》 中还提供了大量代码示例和说明:www.ti.com/.../sniu028a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请查看 EVM-29用户指南的"A.4 EVM 固件简介"部分:
    www.ti.com/.../sluua95.pdf

    阅读本手册和《技术参考手册》并浏览参考代码后、如果您有任何具体问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,
    我开始学习手册和固件。
    当您遇到问题时、请再次询问。
    谢谢你。