This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210 SS 引脚电阻器功能

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704005/tps40210-tps40210-ss-pin-resister-function

器件型号:TPS40210

你(们)好

1:客户使用 TPS40210升压至19V 来为放大器供电、他们使用600k+100pf 来设置频率、此时效果良好、但当他们将电阻器更改为576K (CAP=100pf)时、TPS40210无法加电。 负载为4 Ω 扬声器、并继续 连接。 扬声器输出功率为22W。 为什么 TPS40210在更改频率时无法加电?

2:关于 SS 引脚。 我们在数据表参考原理图和 EVM 原理图中发现 SS 引脚连接一个10K 电阻器、但在 PMP6595处未添加该10K 电阻器(参考设计文件)。 我在数据表中找不到有关该电阻器的说明。 在什么情况下需要添加此电阻器? 它 的功能是什么?

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、600K 到576k 只会增加一点开关、不能上电听起来很奇怪。 您能否再次检查新电阻器值是否真的是576k、这一点没有什么大的不同?

    2. 10k 电阻器似乎没有太大作用:它比内部充电和放电阻抗小得多。 它确实会更改计时、并且可以用于微调计时、因为电容器值会跳转、仅使用电容器就无法实现这种功能。 除此之外、我看不到原始设计人员将其放在那里的其他用途。