This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:适用于宽输入电压应用(30至120VDC 输入和48V 直流输出)的 LM5045/46

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC2897A, ISO7420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699225/lm5045-lm5045-46-for-wide-input-voltage-application-30-to-120vdc-input-and-48v-dc-output

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: PMP7453UCC2897AISO7420

你好! TI E2E、

我的应用是宽输入电压(30至120) VDC 至48VDC 输出。 我想知道我是否可以将 LM5045/46用于此应用。 (它必须具有升压和降压功能或具有化粪池功能。

谢谢、

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我访问 WebBench 并尝试在全桥中为该应用进行设计或仿真、但我无法使用 LM5045找到或定义全桥拓扑。 请提供建议。

    谢谢、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson Pi:

    感谢您关注 LM5045。 遗憾的是、LM5045似乎没有可用的 webench 模型。 我建议使用 LM5045设计计算器来帮助进行功率级设计。 您可以在此页面上找到计算器:www.ti.com/.../toolssoftware。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Benjamin、

    我下载了工具软件、发现文件为"xmcd"。 什么是软件? 是 Mathcad 还是 Mathlab?

    谢谢、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    计算器是一个 Mathcad 文件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! TI E2E、

    正如我在本主题的第一部分所述、我需要设计一个输入电压范围为30VDC 至120VDC 的转换器。 您建议的 LM5045适用于100V 电压。 如何将其用于120V 应用?

    谢谢、

    Johnson Pi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    您可以使用一个发射极跟随器电路、其中齐纳二极管连接到基极、以限制 Vin 引脚上的最大电压。 如需参考、请查看 PMP7453 :www.ti.com/.../PMP7453

    UCC2897A 控制器的最大输入电压为110V。 为了在高达400Vin 的电压下工作、由 R5、R7、R9、D6和 Q6组成的齐纳钳位发射极跟随器将施加到 Vin 引脚的最大电压限制在少于91V。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意!

    谢谢、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben:

    我认为、我不需要控制器或 IC 直接获取输入电压(超过120V)以用于输入电压或 Vcc。 我的财务(偏置)电路已经有用于控制器的12V 偏置电路。 然后、我可以直接从输入(30V 至12VDC)将 LM5045用于功率级电压、而 LM5045始终从本地偏置电路获取功率。

    没关系吗?

    谢谢、

    Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    这应该是可以的。 将12V 外部偏置电路连接到 Vin 和 VCC 引脚。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Ben、

    您正在进行设计使用、请参阅 LM5045应用手册(第25页)、TI 正在使用数字隔离器 Si8420BB-D-IS。 但 IC SI8420具有水丝印标记"不推荐用于新设计"。 我不知道这意味着什么??

    在 TI 原型设计中、您是否确实在您的电路中使用过它? 它的性能如何?

    谢谢、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Si8410_5F00_20_5F00_21_5F00_Rev_5F00_1.5.pdfSorry、更正了拼写错误。 请参阅以下内容:

    你好! Ben、

    我正在进行设计。 在 LM5045应用手册(第25页)中、TI 使用 Si8420BB-D-IS 作为 数字隔离器。 但 IC、SI8420数据表的数据表中有一个水丝印标记"不推荐用于新设计"。 我不知道这意味着什么??

    在 TI 原型设计中、您是否确实在您的电路中使用过它? 它的性能如何?

    谢谢、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    可能发生的情况是、LM5045 EVM 是在几年前发布的、从 EVM 发布日期到现在的某个时间、SI 实验室将该隔离器标记为 NRND。 我不能说 Silicon Labs、但总的来说、这意味着该器件处于其产品生命周期的最后阶段、他们建议不要在新设计/应用中使用该器件。我建议查看 ISO7420。 在过去的设计中、该隔离器已成功与 LM5045搭配使用。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!
    感谢您的意见!

    Johnson