This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138如何判断电路状态是 DCM 还是 CCM。

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670372/ucd3138-how-ucd3138-judges-whether-the-circuit-state-is-dcm-or-ccm

器件型号:UCD3138

你好
我们正在调试 UCD3138 29号全桥硬开关开发板
我们希望使用手册中提到的 IDE 方法来降低 DCM 状态下次级同步整流器驱动的占空比。
我们阅读了有关"SYNC FET 斜坡和 IDE 计算"的手册内容。 我们有一个问题:我们不知道 UCD3138如何判断电路状态是 DCM 还是 CCM。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    承龙

    UCD3138无需知道功率级是 DCM 或 CCM。 它使用伏秒平衡来计算同步占空比。 在 DCM 下、计算出的占空比小于1-D 在 CCM 中、计算值等于1-D SYNC 用作理想二极管。

    此致、

    Bosheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当二次侧使用同步整流时、空载时输出电感也处于 CCM 模式、我们计算出空载时 dB 仍等于1Da。 我们不知道如何计算 dB<1-Da。 我们能看到参考文档吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉重播太晚了。 轻负载时、您可以先关闭同步、然后使用 IDE 计算 dB、然后使用此计算 dB 打开同步。 在本例中为 dB<1-Da。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD3138数字电源控制器技术参考手册"中写道:"有必要在 IDE 方法中检测 DCM (非连续导通模式)电流电平。 一旦检测到这些电平,同步 FET 就应该斜降,然后在启用 IDE 的情况下斜升。”我想知道 UCD3138在使用同步整流。时如何检测 DCM 或 CCM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为什么在 DCM 中计算出的 dB 值小于1-Da、不等于1-Da?我认为它将始终相等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在轻负载时,如果不关闭 SYNC,则使用 IDE 计算 dB,然后使用此计算 dB 打开 SYNC。 在本例中、db=1-Da 或 db<1-Da?我认为 db=1-Da,、因此它无法实现 IDE 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD 本身无法检测 CCM 或 DCM、您需要使用外部电路来检测它。 当您的电路板从 CCM 更改为 DCM 时、如果您不先关闭 SYNC、然后计算出的 dB-Da、则电路始终处于 CCM 模式。  

    如果您的电路在 DCM 下运行、则计算出的 dB < 1-Da。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我们在 UCD3138全桥硬开关开发板上调试了 IDE 功能。
    我们在软件中启动了 IDE 功能、但实际调试发现、当电路板从重负载重新加载到轻负载时、电路仍在同步整流而不进入 IDE 状态。
    。、开发板是否未检测到输出电流是否间歇?、因此当输出电流为零 μ A 时无法启动 IDE 功能
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我阅读了您的博客“设计数字控制电源”,我对它非常感兴趣。如何找到您的“第2部分”,我想知道如何编写有关 PID 的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是第2部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 UCD3138硬开关全桥 EVM 中、同步整流器由1-Da 控制、因此电路板始终处于 CCM 模式。 虽然有 IDE 代码、但不使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我在软件中启动 IDE、我是否可以在开发板上使用 IDE 功能?
    或者、开发板无法启动 IDE 功能。 由于开发板未检测到处于 CCM 和 DCM 状态的电路、因此无法识别 CCM、因此无法启用 IDE 功能。
    我之前尝试在软件中启用 IDE 代码、发现在间歇性情况下、开发板无法进入 IDE 模式、但它处于同步整流模式。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 中禁用了 IDE、这是因为我们没有看到效率的大幅提高。 如果您想在电路板中尝试 IDE、则需要知道电路板何时进入 CCM。 例如、如果您的电路板在5A 负载下进入 CCM、那么您可以监控负载电流、如果负载电流降至5A 以下、请先关闭 SYNC、启用 IDE 功能、然后使用计算得出的 dB 来开启 SYNC。 如果不先关闭 SYNC、计算出的 dB = 1-Da、则不会得到 IDE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!非常感谢!