This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:有关图腾柱的问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC25600, UCC27714, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684719/ucc28056-question-about-totem-pole

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC25600UCC27714UCC28063

尊敬的 TI:

我是 HVP 产品的初学者、我的一位客户询问了 TI UCC28056的外设电路。
 
*查询内容:适用于 图腾柱 电路。 (要删除)
 
 -。 有必要吗?
  -。 IC 规定的规格是什么、需要满足哪些要求? -请在判决部分解释。
 -。 如果您有任何其他此类审查结果、请与 Totme 极分享此 IC 的信息。
 
如果您需要有关上述问题的任何其他信息、请告诉我。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS Yang:

    感谢您关注 UCC28056。 我不确定您的客户所指的图腾柱电路是什么。 MOSFET 栅极驱动器上没有图腾柱。 UCC28056不适用于图腾柱 PFC 拓扑。 您是否能够识别您的客户在此原理图上所说的"图腾柱"组件?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    首先、我对 TI 器件型号感到困惑。

    它们不是 UCC28056、而是 SN1108052 UCC25600

    因此、如果我需要写一个新帖子、因为该器件不同、请告知我。

    下面是我们客户的图腾柱电路原理图。

    e2e.ti.com/.../5824.schematic.pdf

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS Yang:

    感谢您的澄清。 如果您的客户计划使用栅极驱动变压器、我建议保留 UCC25600栅极驱动引脚上的图腾柱电路。 一种选择是使用外部半桥驱动器、例如 UCC27714。 在此配置中、客户不需要图腾柱或栅极驱动变压器。 如需参考、请查看参考设计 TIDA-0355:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢您的快速回答。

    LLC - UCC25600
    图腾柱电路
    我们的客户要求提供更详细的描述、以便您建议保持与栅极驱动变压器相关的图腾柱电路切割(实际上、他们计划使用栅极驱动变压器并希望删除图腾柱电路)。
    如果您对此有任何材料、请与我们分享。

    PFC - UCC28063 (SN1108052)
    图腾柱电路
    客户还使用 SN1108052、该器件是 UCC28063的定制器件型号。 请检查此器件的图腾柱电路。 当然、客户也愿意移除这个电路。

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS Yang:

    UCC25600:您可以省去栅极驱动输出上的图腾柱电路、但要了解内部栅极驱动的上升和下降时间、并确保客户可以接受该时间(请参阅 UCC25600数据表的第7页)。 还应考虑在栅极变压器初级侧添加隔直电容器、以防止变压器在快速瞬变期间饱和。

    SN1108052:移除图腾柱电路会导致栅极转换速度变慢。 这可能是正常的、但取决于 PFC 级 MOSFET 的栅极电荷。

    此致、
    本·洛夫