This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:200mA 电流限制设置下的最大浪涌电流

Guru**** 2558850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683406/tps1h100-q1-max-inrush-current-at-200ma-current-limitation-setting

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、我想将 TPS1H100用作高速钢(高侧开关)、用于使用 FPD-LinkIII 的同轴电缆供电应用。 我的问题与浪涌电流有关、因为我在数据表中找不到详细信息。

如果我将内部电流限制设置为200mA、在开关 HSS 的电流限制设置之前、最大电流峰值和最大持续时间是多少?

一个如何估算的示例会很好。

谢谢

Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议 TPS1H100-Q1电流限制高于500mA。 应用是否需要持续负载电流监控? 或漏极开路即可实现电流过流检测? 在此功率级别、我建议使用 TPS1H000。 200mA 时的电流限制精度小于15%。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我的应用、我需要负载电流监控进行诊断。 我的问题与负载开关期间的浪涌电流更相关。 当浪涌电流大约是限制电流设置的3或4倍时、开关的行为如何? 请参阅初始问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    随附的示波器图片显示了过流行为。 设置条件:

    Vs = 13.5V、电流限制设置为200mA、负载电流设置为通过从低电平切换到高电平来启用器件。

    CH1是输出电压、CH2是输入电压、而 CH4是电流。

    电流限制电路有几微秒的时间响应、之后电流将调节到电流限制设置。 您可以看到一些振荡、因为电流被限制在200mA、并且低于500mA 的建议值。

    此致、