This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于 LTO 电池的 bq40z80

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704211/bq40z80-bq40z80-for-lto-batteries

器件型号:BQ40Z80

我们必须为5节 LTO 化学电池制作 BMS。 我们能否在 bq40z80中进行以下设置:

所需的下限截止电压为:1.8V/节

2.上切:2.96V/节

3.持续负载:25安培  

峰值负载:10ms 为60A

5.持续充电:30安培

6.平衡电流:1安培 由外部 MOSFET 设定

7、电池容量:100Ah (可将电阻分压器的值设置为1/3、以便在软件中调节此值)

尊敬的 Aki:
 
我们必须为5节 LTO 化学电池制作 BMS。
所需的下限截止电压为:1.8V/节
2.上切:2.96V/节
3.持续负载:25安培
峰值负载:10ms 为60A
5.持续充电:30安培
平衡电流:1安培
 
您是否有解决方案。
 
 
谢谢
Deepak Bansal
Pinaka 电池解决方案
+91-9215611008

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的查询。

    是的、bq40z80似乎适合您的设计。

    CUV 可设置为1800mV、COV 可设置为2960mV。

    可以使用换算系数和各个设置根据需要调整负载和保护。

    外部电池平衡可配置为实现比内部电池平衡更高的平衡电流、如第8.2节所示。