This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:推荐用于2:1电源多路复用器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704325/tps2115-recommendation-for-2-1-power-multiplexer

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他器件: TPS22976

我正在寻找建议。 我有两个电源轨、每个电源轨的标称值为5V。 我希望能够使用1个 GPIO 引脚在它们之间切换。 最大总负载电流为6A  我在 TPS2115上取得了良好的成绩、但它无法处理电流。 有什么建议吗? 大多数负载开关无法将其输出连接在一起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    目前、我们没有针对此类高电流的集成解决方案。

    对于更高电流的负载开关电源多路复用、我们提供 的应用手册 可能会有所帮助、尤其是在您对无缝切换感兴趣的情况下。 否则、您可以始终使用 TPS22976等双通道解决方案、并将通道置于背靠背配置中以阻断反向电流。

    出于好奇、这适用于什么类型的应用?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius