This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:栅极引脚在&quot 处的放电路径;正向到反向转换"

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672858/lm5050-1-discharge-path-of-gate-pin-at-forward-to-reverse-transition

器件型号:LM5050-1

大家好、

数据表显示了以下有关 tGATE (REV)的信息。



但是、我无法在"正向到反向转换"处捕获栅极引脚的放电路径。
我是否应将 放电路径 视为以下路径(通过2A MOSFET 连接到 IN 引脚)?


此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    是的、完全正确。 当反向比较器检测到反向电压时、响应时间由上面显示的技术规格 tGATE (修订版)给出。 比较器在内部将栅极-源极与2A 强度 MOSFET 短路。 可以使用2A 和 tGATE (修订版)技术规格来计算外部 MOSFET 栅极电容的反向关断延迟。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karikalan-San、您好!

    感谢您的友好支持。 我知道。

     反向电压状态下是否存在电源电流(IIN、IVS)值?
    我的客户担心这一点、因为尽管栅极-源极(栅极-输入) 短路、内部+12V 电荷泵仍在持续运行、因此在 这种情况下、他假设有大电流在内部流动。  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您对以下内容有何看法?
    如果没有数据、请告诉我。
    --------------------------------------------
     反向电压状态下是否存在电源电流(IIN、IVS)值?
    我的客户担心这一点、因为尽管栅极-源极(栅极-输入) 短路、内部+12V 电荷泵仍在持续运行、因此在 这种情况下、他假设有大电流在内部流动。  
    --------------------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以发表评论吗?
    如果 没有数据、我建议向我的客户购买 EVM。

    此致、
    雅丽塔