This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3489:LM3489

Guru**** 2635625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704251/webench-tools-lm3489-lm3489

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件: LM25085A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的:

我看到过一些有关采用 WEBENCH 的 LM3489设计的文章、我正在尝试使用其中一个、但 WEBENCH 列表中没有此 IC、如果可以、是否删除了它、如果可以再次导入、 因为我们必须计算组件、但我们仍在努力、到目前为止、WEBENCH 在其他 IC 上为我们提供了良好的结果。

此致

伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    WEBENCH 不支持 LM3489。 最好的资源是产品文件夹中提供的 SPICE 模型。

    第二个选项是考虑 LM25085A、它也是一个 PFET 控制器、并且 WEBENCH 已启用。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn