This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145在2018年上市

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675971/lm5145-lm5145-availability-in-2018

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM25145

我无法从美国分销商处找到少量的20-200件 LM5145。 实际上、直到2018年10月、似乎没有任何器件可用。 请告诉我此信息是否正确? 非美国市场中是否有 LM5145库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    请接受朋友的请求、我们可以了解我们如何帮助您解决此问题。
    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    如果您的应用可选择绝对最大45V 输入电压、您可以检查较低的输入电压替代 LM25145。

    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    我们需要在24到60之间运行、最大绝对值至少为75 (我们将使用 TVS 来限制输入瞬变、但根据我们在现场看到的条件、我们希望最小净空20%)。

    谢谢、
    Dave