This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] APD 光电二极管偏置电压电路设计

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702797/apd-photodiode-bias-voltage-circuit-design

主题中讨论的其他器件:PMP

大家好、我想设计一个 APD 偏置电压电路、电压输入范围为12v/24V、输出电压为-140V (负电压)、因为 APD 的偏置电压随着温度的升高而增加。 当温度升高1度时,偏置电压也会增加1伏,因此电路应该具有温度补偿功能,我想问  是否有合适的解决方案推荐?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jianchun、
    感谢您加入 TI E2E 论坛。

    我们没有符合您要求的确切参考设计。
    我建议查看隔离型反激式电源。
    这将使您能够获取隔离式输出并以生成负输出的方式进行连接。
    您只需将 Vout+接地并使用 Vout-作为主输出。

    PMP1511是我能找到的最匹配项。
    http://www.ti.com/tool/PMP1511
    PMP1511是采用 UCC2809的连续反激式电路。 输入为12V 至16.5V。 此设计提供两种隔离式输出:120V @ 40mA 和48V @ 30mA。 使用光耦合器反馈调节120V 输出。

    修改电源设计时需要具备一些知识、以满足您的需求。

    以降压/升压方式从+24V 输入电压生成-140V 电压将需要非常高的占空比。
    可能不切实际。

    您需要什么负载电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要负载电流为1mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    虽然我们没有确切的匹配、但可以通过一些方法获得您想要的结果。
    PMP3065使用反相电荷泵从正输入产生负电压。

    http://www.ti.com/tool/pmp3065

    本电子工程专辑文章由该 PMP 的设计人员编写、介绍了其操作。
    www.eetimes.com/document.asp


    该电路调节-24V 电压、但每个电荷泵级都有效地使其加倍。
    调节至第一个-35V 输出、第二个电荷泵=70V、第三个电荷泵=-140V。

    它可以在12或24V 电压轨上工作、但如果您有另一个稳定电源、则会更好。

    另一个想法是 Fly-Buck 方法。
    下面是登录页面;
    www.ti.com/.../flybuck-flyback-design-calc

    使用此设计计算器查看您拥有的设计选项。
    这将有助于指导您的方法。