This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:9.2.9.3主机中断(INT)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675739/bq25896-9-2-9-3-interrupt-to-host-int

器件型号:BQ25896

大家好

如果我们问 BQ25896、您会介意吗?

数据表 P25上提供了9.2.9.3主机中断(INT)的说明。
我们要确认。


发生故障时、充电器件会发出 INT 并在主机读取故障寄存器之前将 FAULT 状态保持在 REG0C 中。
在主机读取 REG0C 并清除所有故障之前、充电器器件不会在出现新故障时发送任何 INT。
要读取当前故障状态、主机必须连续读取 REG0C 两次。
第1次读取报告先前存在的故障寄存器状态、第2次读取报告当前故障寄存器状态。

->作为结论, 以下内容是否正确?
  第一个读:读出先前存在的故障   
  第2个读:读取 当前故障  

如果主机 必须连续三次读取 REG0C、则第1  次和第3次读取 是先前存在的故障、 第2次读取 是  当前故障。  
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    您的理解是正确的、第一读是读取先前存在的故障、第二读是读取当前故障。 如果故障消失、则第二次读取不会出现故障条件。
    如果立即有三个连续读取、则第3个连续读取是当前状态、故障或正常、因为第2个读取是前一个读取到第3个读取。
    此致、
    Eric