This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:电流消耗问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740B, TPS63050, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678139/tps82740b-current-consumption-issue

器件型号:TPS82740B
主题中讨论的其他器件: TPS63050TPS3839

您好!

 我遇到了 TPS82740B 的功耗问题。

当输入电压低于2.7V 时、IC 的电流消耗大约增加到240uA。

测量条件:

- IC 配置为输出3V。

-启用 IC

- CTRL 低电平(负载输出被禁用)

这是已知问题吗?  

提前感谢、

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    是的、在100%模式下、所有直流/直流转换器的输入电流都会增加。

    您的系统是否需要3Vout、或者是否可以让 Vout 随 Vin 下降?

    诸如 TPS63050的降压/升压转换器将支持前者、而动态降低 Vout 设定点(通过 VSEL 引脚)将解决后者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、感谢您的回答。

    输出电压可能会随输入电压下降、这一点没有问题。

    主要问题是、我们有功耗限制、我们的系统由电池供电、如果由于某种原因电池电压降至2.7V 以下、240uA 的电流消耗将导致电池在短时间内损坏。

    在电压低于2.7V 时、添加可禁用 TPS82740B 的监控电路是否可行? 您可以建议的任何电路?

    谢谢!
    Alejandro

    PD:我连接稳压器的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当输入电压过低时、您可以使用 SVS 来关闭 IC。 让我联系负责我们 SVS 器件的小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alejandro

    我们为监控欠压的监控器提供了很多选择。 您希望使用低电流器件、还是在电源电压下降时使用备用电池的器件?

    我建议从 TPS3839开始、看看这个简单的3引脚固定延迟器件是否能够工作。 TPS3839只有典型的150nA Iq、非常低。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael!