This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CEDVStatus()= 0x0056 GaugingStatus?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675345/bq78350-r1-cedvstatus-0x0056-gaugingstatus

器件型号:BQ78350-R1
CEDVStatus ()出现在 sluubd3c.pdf 的以下两个位置。
 
第59 9.1.2页
第62 9.1.7页
 
但是、搜索标准 SBS、扩展 SBS、制造商访问、DF 不会点击。
因此、我从标志位 VDQ、DSG 猜来。
 
CEDVStatus ()=0x0056电量监测状态
 
这是错误的吗?
如果错误、请告诉我正确的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    GaugingStatus()是 bq78350-R1中的正确寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wm5295、
    是的,我知道 GaugingStatus ()是78350-R1寄存器。
    我的未知点是出现在技术说明(sluubd3c)解释中的参数。
    它是出现在9.1.2和9.1.7中的'CEDVStatus ()'。
    与其他寄存器和 DF 值不同、无法找到此信息。

    这是什么? 相同的 GaugingStatus()?  如果没有、我想知道以下信息。
    * SBS 命令? 或 DF 值?
    *地址?
    *目的?
    *默认值?
    *列出了哪个页面的 slubd3c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    CEDVStatus()是一个错误的 GaugingStatus()名称,它在您发现的2个位置中使用。 CEDVStatus()不存在于量表中,并且不应存在于文档中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    我知道。
    谢谢你。