This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8801EVM-776:封装说明

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675620/tps7a8801evm-776-footprint-clarification

器件型号:TPS7A8801EVM-776

我目前正在使用 TPS7A8801QRTJRQ1 1A LDO、不确定如何处理建议焊盘图案中显示的 A1-A4焊盘

数据表中建议的布局未参考这些焊盘、我看不到 评估板设计 在原理图符号或封装中引用这些焊盘的位置。

A1-A4的功能是什么?

它们是连接到电源接地还是保持开路?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    我猜这些焊盘是虚拟焊盘、可防止焊接过程中信号布线和芯片内部引线框之间出现短路。 引线框有时会在角落处查看封装。 因此、您不应将这些焊盘连接到 PCB 上的任何部件。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    mcuoneclipse.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。 您的解释是合理的、但我需要确定焊盘不需要连接到电路板。 我联系了 TI FAE、他正在验证这些焊盘的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    所述焊盘应连接到 GND 以实现可靠的电路板组装、因为它们仅用于机械用途。 这些焊盘没有电气要求。 您在 EVM 上看不到这些器件的原因是该 EVM 上装配了非汽车版本的器件。 只有汽车版本使用可湿性侧面版本的封装、并且具有额外的机械垫。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 我将接地。