This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:当我使用与 TPS22860连接的 BQ25570来控制负载的电源时、VSTOR 无法再次充电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678644/bq25570-vstor-could-not-be-charged-again-when-i-used-bq25570-connected-with-tps22860-to-control-the-power-supply-to-the-load

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:TPS22860

您好!

我的原理图如下所示。 我的设计包括两个阶段:

-第1阶段:当 VSTOR 达到3.3V (上限阈值)时、VOUT 和 VBAT_OK 被激活(分别为2.4V 和3.3V)。 此时 TPS22860已开启。 VCC_LOAD 将连接到 VOUT 以为负载供电。

-第2阶段:负载消耗功率、VSTOR 降至2.8V (下限阈值)。 此时、VOUT 和 VBAT_OK 被禁用(即0V)。 TPS22860关断、不会为负载供电。  

-第1阶段开始。

我的问题是、第1阶段无法重新启动。 VSTOR 保持在低于下限阈值的特定水平(~2.2V)、并且永远不会再次充电。 但是、如果我使用 VSTOR 作为 TPS22860的输入(这意味着 VOUT 不再使用)、那么一切都是我想要的。 相位1和相位2完全重复、除了 VCC_LOAD 连接到 VSTOR 而不是 VOUT。

如上所述、是否有人可以建议我使用 VOUT 的任何解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minh、

    您能否将直流电源连接到 VIN_DC 引脚、以确保有足够的电流来重新启动相位1?

    此外、您能否在第1阶段尝试重新启动时显示 VINDC、VSTOR、VRDIV 的波形图? 是否有振荡?

    由于您在启动阶段1时的电压很高、因此您将直接进入主升压操作模式。 请注意、必须存在 VIN 才能启动系统。

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    非常感谢您的回答。 请在下方找到示波器捕获的 VSTOR 和 VCC_LOAD (即 TPS22860的 VOUT)。 您可以看到 VSTOR 保持2.3V。 我在大约15分钟内监控了它、VSTOR 无法充电。

    我尝试将直流电压作为 BQ25570的输入源、如果输入电压~<1V、则遇到同样的问题。 我没有尝试过更大的输入功率。

    我想我的问题属于你提到的原因。 但是、当我使用 VSTOR 为负载供电时(意味着 VIN_SW = VSTOR)、一切都很好、即使 VSTOR 在重新充电之前也没有放电至0V。 因为当 VSTOR 下降至2.8V 时、SW 关闭且此时无负载。 输入电源仍然存在、BQ25570继续充电至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minh、

    我正在查看您的示波器捕获。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minh、

    在您的原始描述中、当您提到 VCC_LOAD 将连接到 VOUT 时、您是指 BQ22570的 VOUT 吗?

    两个示波器捕获之间的区别是什么? 负载是否相同? 电容会怎么样?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gautham:

    我对这一延迟答复感到非常抱歉。 是的、我在最初的描述中提到了 BQ25570的 VOUT。

    第一个示波器捕获是关于 BQ25570的充电阶段(我的阶段1)。 负载是相同的。 它是一个 LED。 在第二个示波器捕获中、您可以看到在尝试成功后、VSTOR 最终无法再充电至编程的 VBAT_OK_HYST。 在该测试中、输入电源由1V 直流电源供电。

    除了我用于该测试的原理图中的电容器外、我没有在 VBAT、VSTOR 或 VOUT 使用任何其他电容器。 这是我遇到该问题的原因吗?