This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27421-G1:进入关断模式的物理条件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669465/linux-bq27421-g1-physical-condition-to-enter-the-shutdown-mode

器件型号:BQ27421-G1

工具/软件:Linux

  我们正在设计中使用 BQ27421YZFR-G1A、并且一直遇到一个问题、即芯片似乎在进入关断模式时没有得到 Linux 主机的指示。 我们的系统在它不再能够通过 I2C 总线进行通信后检测到此情况。 我们发现 了此处报告的类似问题。 这些解决方案对我们不可用(既不循环通电、也不切换 GPOUT)。

技术参考资料提到、主机可以命令监测计进入关断模式、方法是先解封监测计、然后发出 SHUTDOWN_ENABLE 子命令、再发出 SHUTDOWN 子命令。 我们通过发出控制子命令0x0020来密封我们的电池、绝不会将其解封。 监测计进入关断模式的物理条件是什么? 我们希望首先防止这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai、
    需要将 gpout 引脚连接到 MCU GPIO、以便在器件关断时能够切换。 可能会有不同的原因导致器件进入关断状态、其中包括 ESD。 这是关断问题、是监测计的一个限制、不是100%可以预防的、因此强烈建议使用 gpout 引脚。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回复。 我仍有一些顾虑:
    1) 1)关于导致器件进入关断状态的原因:您能否详细阐述一下或给我一些见解? 由于 ESD 有点常见、因此任何器件的 b/c 都无法正常工作。
    2) 2)"不是100%可以预防"是可以理解的、大约80%、90%? 为了使监测计不太可能进入关断模式、可以采取哪些措施?
    3) 3)该芯片是否有一些勘误文档?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD 是通用的、但在您的情况下、您的主机很可能会执行它不应该执行的操作。
    发生这种情况的可能性很小。 无法向其输入数字。
    这方面没有错误
    谢谢
    Onyx