This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开放式框架 PCB 尺寸或机械设计

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675665/open-frame-pcb-size-or-mechanical-design

尊敬的 TI

要求提供 PCB 尺寸或机械尺寸的标准。

TI 产品中有开放式框架电源产品。 还有一些由小块 PCB 制成的产品。

我想使用小型常规 PCB 实现小型电源、栅极驱动器和传感器电路。

TI 或光源是否标准使用了有关 PCB 尺寸的任何标准信息?

例如。 引脚的尺寸和位置以及 PCB 区域的高度。

我已经在大学实验室对各种器件进行模块化。 但是、随着类型数量的增加、我们正在考虑标准设计方法。

即使没有标准信息、我也希望听到那些计划以类似的方式或 TI 对产品进行模块化的人的声音。

对于我的一些示例(我设计各种类型的模块 PCB)

谢谢 TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的崔承元:

    就评估板而言、没有标准形式。 每个评估板都将根据产品在尺寸、功率耗散、电源连接、信号连接等方面的需求进行设计

    谢谢、
    Denislav