This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:OCVTAKEN 在静置期间不会清除

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673567/bq34z100-g1-ocvtaken-not-clearing-during-relax

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我正在使用 CHEM ID 为808的缩放型深循环 PBA 电池。

我的学习周期不成功。

我看到的一个问题是、放电后我可能不会进入放松模式、因为 OCVTAKEN 标志位不会清除并实现复位。

我怀疑它与我的锥形电流、退出电流以及充电和放电电流设置有关、但根据文档、我看不到任何设置错误。

您能否检查我的日志文件和 gg 文件并为我提供帮助?

提前感谢您。

-Tim

e2e.ti.com/.../CHM0-bat6-CHMID808-X-_2800_03_2D00_14_2D00_2018_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您是否在开始充电之前发送了 IT 使能? RUP_DIS 位阻止了充电放松时的 Qmax 更新。 您是否会遵循随附的学习周期指南?

    ElapsedTime 控制控制器状态标志标志 B

    269910.207    0x0016     0x0003   0x0111 0x0400

    269914.217 0x0005     0x0005   0x0110 0x2400

    e2e.ti.com/.../Learning-cycle-guide-_2D00_-pack_2D00_side-gauges.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我一定不能这样做。 谢谢你。