This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:在12V 上电时、热插拔开/关后经常输出48V 电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5034, LM5064, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681625/lm5064-48v-after-hotswap-on-off-frequently-when-12v-power-on

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件:LM5034UCD9090

您好、TI 专家:

我们来自诺基亚中国团队、遇到了与 LM5064和 LM5034相关的电源电路问题。

我在附带的文档中提供了有关此问题的详细信息、您是否可以帮助我们查看附件中的原理图并回答以下问题:

如何禁用 LM5064检测 MOSFET 之后的电压、并使 LM5064始终导通 MOSFET?

是否有任何工具可以在线监控 LM5064内部寄存器或其状态? 就像 UCD9090的仿真器一样。

提前感谢

e2e.ti.com/.../12V0_5F00_PowerRail_5F00_issue.docx

e2e.ti.com/.../MOHA_5F00_X21_5F00_0209.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在明天、美国时间内研究这个问题。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们补充一点问题:

    无论是否存在任何故障、寄存器 E1h 的值始终为0x0888、根据数据表、该值应默认为0x08e0。

    当我们在 D7h 中写入0xff 以禁用所有保护功能时、 LM5064也可能会因某些故障而关闭。

    我们认为这些寄存器的状态不正确。  您是否想检查 它们是否是芯片中的缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议您单独使用 EVM。 不确定正在发生什么情况、或者它是否与系统本身相关。 从产品页面加载 PI Commander。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI 专家:
    我们发现、Vauxh 非常敏感、似乎需要与 Vcc 保持高度一致。 存在问题
    在 LM5064中、Vauxh 和 Vcc 之间是否存在一个范围?
    VAUXH 不是正常的、尤其是当 VAUXH 和 VCC 电平有些不一致时。
    1、它是否会影响 VDD 的稳定性。
    将影响寄存器内部的故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vauxh 测量 ADC vor Vin 遥测的 Vin。 它不是 Vdd 生成的一部分。 VIN 为 Vdd 稳压器提供偏置。 通常、Vauxh 直接连接到 Vcc、因此不存在电压差。 我认为使用分压引脚的原因是、可以在 Vauxh 上放置一个 RC、而由于偏置电流、无法在 Vcc 上执行该 RC。 如果 Vin 有噪声、该 RC 可用于滤除 Vauxh。 Vauxh 和 Vcc 之间的电压差不应触发故障。 在 E1h 或79h 中、噪声注入(非电压差)可能会使 Vin UV 或 ov warn 跳闸。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们读取 LM5064的寄存器 E1h 时、它始终为0x0888、即使没有发生故障。 但根据 LM5064数据表、默认值应为0x08e0。

    是否要检查演示板上该寄存器 E1h 的状态、并解释这种现象? 谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    务必使用 PI Commander GUI 来使用 EVM、您可以从产品页面下载该 GUI。 您可以通过 TI 销售团队订购。 建议您查看安装在 IC 上的情况、然后安装可疑 IC 进行比较。 设置08E0和0888 = Vout UV WARN 之间的差异、清除输入 OC/PFET OP 故障+器件关闭和 Vin UV 欠压故障。 让您的 TI FAE 参与其中。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

     

    1 、设置了08E0和0888 = Vout UV WARN 和输入 OC/PFET OP 故障之间的差异、 清除了器件关断和 Vin UV 欠压故障。 正确吗? 这是否意味着 LM5064在我们的系统板中检测到输入 OC/FET OP 故障?

    从何处 获取 E1寄存器位的详细说明?

    根据我的理解、IIN OC/PFET OP FAULT = 1、我们应该看到 LM5064在 RETRY #连接到 VEE 时重试、但实际上 LM5064正常工作。

    2、您是否有关于"通过 PMBus 命令平均 VIN/IIN/PIN 读取"的内部测试报告?  即使电路板的功耗 稳定、我们也无法获得稳定的读数值。

    此致、

    大伟