This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:电流保护和软停止周期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680133/ucc25702-current-protection-and-soft-stop-cycle

器件型号:UCC25702

尊敬的先生或女士:

我目前正在使用 UCC25702研究 PFC、我们在测试期间观察到的行为无法链接到我们对数据表的理解。  

以下是一些有助于我们更好地理解的问题:

 

当 ILIM 达到0.2V 时、逐周期电流保护的反应时间是多少? 此保护活动之前是否有消隐时间? (最小占空比)

控制器是否有可能达到激活非锁存软停止周期的电流保护?

当 ILIM 达到0.6V 时,OUT 引脚是否应该立即切断并保持这种状态,或者这是否会启动软停止周期?

感谢您的回答、

博杜安德马尔纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,鲍杜安

    我可以在逐周期电流限制的方框图中看到没有延迟、您是否可以共享一些波形来显示该问题?

    从数据表中、我可以看到以下内容。

    如果 CS 引脚上的连续电压电平高于200mV、则控制器中有一个计数功能、该功能开始积分至4V。 如果计数上升至4V、则存在锁存的软停止周期。

    ILIM 引脚上超过600mV 的电压电平结果是一个被锁存的软停止

    软停止周期的相关信息为

    在高压线或低压线故障条件下、软启动电容器以大约500的受控放电电流放电
    mA 在放电期间、转换器的占空比逐渐降至零。 此软停止功能允许同步整流器对输出 LC 滤波器进行逐渐放电。 突然关闭会导致 LC 滤波器振荡、从而产生不可预测的输出电压电平。
    所有其他故障条件(UVLO、VREF 低电平、过流(ILIM 上为0.6V)或计数)将导致转换器立即停止。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Peter 的回答、
    我们了解了当逐周期电流保护被激活时的延迟、我们有一个大型滤波导致了此延迟。
    对于停止模式、我理解数据表第5页的最后一句话、即计数或 ILIM>0.6故障条件应导致转换器立即停止并且这些故障已锁存、但我们看到的是软停止、有时是未锁存的。
    考虑到锁存器,您是否知道在 VDD 和 VFF 没有变化的情况下,可以解除锁存此保护的功能?

    此致、
    鲍杜安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Budouin、

    查看数据表中的方框图、可以看到两个输入、它们可以复位故障锁存器及其 Vdd 和 VFF、正如您已经说过的那样。

    您是否已验证计数是否超过4V 或 ILIM 是否超过0.6V? 您是在实际功率级还是在开环测试板中测试器件?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有效地验证了 ILIM 是否上升、但无法精确测量(我们在火炉中的电路板上进行测量)。 它是一个实际的功率级、我们没有专用的测量点。 我们假设 ILIM 电压上升至0.6V、因为 COUNT 引脚电压首先上升、然后在达到4V 之前下拉至零。 我们可能在 VFF 引脚上有一些噪声、这可能会使转换器重新启动、但我们电路板上的这个电压被选择为恒定的、等于 Vref 的一半、电阻分压器电桥位于引脚旁边。
    无论如何、转换器虽然不应该停止、但我们已经了解了转换器在每个指定条件下都能正常工作的原因。

    谢谢 Peter、
    祝你度过美好的一天!